欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:内部结构大解析,优势尽显

  • 2023.10.21 14:16:38
  • 米思米
  • 2272

在现代工业自动化领域,直线电机模组的应用日益广泛,其高效、精准的特点为众多行业带来了革新。米思米,作为行业内的佼佼者,其最新推出的直线电机模组更是将这一技术推向了新的高度。本文将深入解析米思米直线电机模组的内部结构,并详细阐述其相较于传统丝杠模组的显著优势。


米思米直线电机模组的内部结构设计巧妙,它将传统回转电机内部的磁石展开平铺,利用磁力推动滑块进行直线运动。这种设计原理类似于磁悬浮列车,使得直线电机模组在性能上有了质的飞跃。


米思米直线电机模组运行原理.png


在性能方面,米思米直线电机模组的表现尤为突出。其最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,而传统丝杠模组的最大速度仅为0.5m/s,最大加速度为0.3G。这意味着,在相同条件下,米思米直线电机模组的工作效率是传统丝杠模组的数倍。此外,直线电机模组的重复定位精度在±5μ以内,也远高于传统丝杠模组的±10μ。这些性能优势使得米思米直线电机模组在需要高精度、高速度的自动化生产线上大放异彩。


米思米直线电机模组重复定位精度.png


除了性能上的优势,米思米直线电机模组还解决了客户在使用过程中的多大痛点。首先,传统丝杠模组由于开环控制,无法对当前位置进行监控,累积误差大,必须定期停机回原点。这不仅影响了生产效率,还增加了维护成本。而米思米直线电机模组采用闭环控制,可以实时监控滑台动子位置并做出调整,实现了365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率和设备利用率。


米思米直线电机模组闭环控制.png


其次,米思米直线电机模组在节省设备空间和成本方面也有着显著优势。当客户需要多个滑台时,传统丝杠模组由于只能搭载一个滑台,因此需要多个模组组合使用,导致成本高、设备体积大。而米思米直线电机模组则可以在同轴上搭载多个滑台,并且每个滑台可以实现单独控制,这不仅节省了设备空间,还降低了设备成本。


米思米直线电机模组动子数.png


再者,米思米直线电机模组在速度和维护方面也有着传统丝杠模组无法比拟的优势。传统丝杠模组速度较慢,无法满足终端客户的高效率需求,且机械结构摩擦后易发热,影响设备寿命。而米思米直线电机模组速度提高了4倍,且省去了中间的传动环节,无机械发热现象,使得设备寿命更长,维护成本更低。


米思米直线电机模组动子数.png


此外,米思米还针对客户在使用过程中可能遇到的问题进行了创新改进。例如,为了防止小零件掉入模组内部导致故障,米思米开发了全封闭型的直线电机模组。这款模组使用了独特的结构及一体式盖板进行全方位保护,防止小零件掉入,且不会像钢带式模组那样出现卷边现象,节省了客户的时间和维护成本。


同时,米思米还针对市场需求推出了十字型组件等标准化产品。这些产品通过巧妙的连接设计实现了xy双轴联动,不仅提高了设备的灵活性,还大大节省了客户的搭建时间和成本。而且,这些组件的垂直度可以达到±15μ,并且整体组装好在大理石平台上检测完成后使用木箱一体式出货,客户收到后只需简单组装即可使用,非常方便快捷。


米思米选型工具.png


最后,不得不提的是米思米的选型软件。这款软件能够帮助客户进行最快1分钟完成选型,并且针对不同直线电机都进行了相应的针对性的更新,大大提高了客户的时间效率。无论是设计师还是采购人员,都可以通过这款软件快速找到适合自己的产品,为生产线的自动化升级提供有力支持。


综上所述,米思米直线电机模组以其独特的内部结构设计和显著的性能优势,在自动化领域占据了重要地位。它不仅提高了生产效率,还降低了设备成本和维护成本,为客户带来了实实在在的利益。同时,米思米还不断创新改进,推出全封闭型和十字型等标准化产品,以及便捷的选型软件,为客户提供更加全面、高效的解决方案。相信在未来的发展中,米思米直线电机模组将继续引领行业潮流,为自动化领域的发展贡献更多力量。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities